This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:如何使用 FDC1004EVM 实现至少50cm 的感应距离?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, ENERGIA, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/758663/fdc1004-how-to-get-at-least-50-cm-sensing-range-by-using-fdc1004evm

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: EnergiaFDC2214

尊敬的 Ma'am/SIR

首先、我不是 RD、我正在帮助公司找到电感/导电/超声波传感器。 我发现该 FDC1004可以感应高达75cm 的接近感应。

我们购买了2套评估模块、并评估了此 IC 传感器的运行情况。 我安装了软件"感应解决方案 EVM GUI"和 Energia"。

问题是、我对参数中要设置的内容感到困惑。 我想了解此 EVM、如何操作其软件以及如何在图中查看感应范围。

这里有一个传感器电极铝、厚度为4mm、直径为25mm。 这种尺寸的传感器电极是否可以获得50cm 的接近感应范围? 如果是、如何操作? 在参数中设置什么?

我还下载了"电容式示例代码"、但我不知道在哪里使用。 请...我需要您的帮助。  

下图取自 TI Youtube 视频  

感谢您的回答。

此致

林珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janine、
    我们已收到您的请求。 我们的专家将在假日季外出。 我们将在新年后再次与您讨论。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用这种小型传感器时、您将无法实现70cm 的检测距离。 约为19.6cm^2、这意味着最大距离仅约为26cm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的 Clancy。 问题是如何在 GUI 中开始测量电容? 需要设置许多参数。 您能帮我指导一下吗? 我使用的是单端配置。 在 EVM 上、将传感器电极连接到 FDC1004的 Cin1、而另一电极接地。 2防护罩短接。
    我很困惑 GUI 寄存器中要设置的内容。 您能解释一下如何开始使用 GUI 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janine、

    如果您仅在单端配置中使用通道1、则应执行以下操作:

    -取消选中"Enable (启用)"列下通道2、3和4的复选框。
    - CHA = CIN1且 CHB =禁用(这将执行单端测量)
    -如果您需要调整 CAPDAC 和偏移,请这样做。 如果您超出+-15pF 电容范围、则使用这些电阻器
    -您可能不需要调整增益值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy

    差分测量呢? 感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于差分测量、只需将 ChB 设置为正确的通道、而不是"禁用"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clancy:

    要确定感应范围、为什么目标差值需要比本底噪声大10倍?
    当我的手接近传感器目标时、电容会发生变化、但其本底噪声不会达到10倍。 我使用的传感器尺寸为2cm、这是基于应用手册中的表、感应范围为12~15 cm。

    我注意到在 TI 视频(Yibu Yu 作为扬声器)中、他在 FDC2214中使用的传感器尺寸相当大、但电容变化不大。 请指导我如何按照应用手册中所述达到传感范围、其中2cm 传感器直径可达到12cm 传感范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10x 只是一个建议。 如果您的信号处理能够可靠地找到目标、则可以使用更低的本底噪声来满足您的需求。

    接地对于电容式感应器件也很重要。 您是否看过此应用手册?

    www.ti.com/.../snoa952