主题中讨论的其他器件:IWRL6432
尊敬的 TI 专家:
我们有2个 IWR6432 EVM、其中一个是 PROC117 REV。 A (正面有晶振)在 TI.com 上购买、另一个是 PROC117 REV。 B (底部有晶振)由 TI BU 提供。 我们注意 到 TX1 FoV 受到晶体振荡器金属外壳的影响、请参阅 AWRL6432入侵检测测试 -幻灯片8。 至于 IWRL6432 EVM REV A->B、 是否有任何性能结果要与我们分享? 期待您的回复。 谢谢你。
谢谢、
安图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我们有2个 IWR6432 EVM、其中一个是 PROC117 REV。 A (正面有晶振)在 TI.com 上购买、另一个是 PROC117 REV。 B (底部有晶振)由 TI BU 提供。 我们注意 到 TX1 FoV 受到晶体振荡器金属外壳的影响、请参阅 AWRL6432入侵检测测试 -幻灯片8。 至于 IWRL6432 EVM REV A->B、 是否有任何性能结果要与我们分享? 期待您的回复。 谢谢你。
谢谢、
安图

您好!
当前的 OOB 固件演示了主要或次要运动检测场景。
此测试在 mmWave Studio 上完成。
https://www.ti.com/tool/MMWAVE-STUDIO

这些测试需要在清洁的环境(例如消声室)中完成、否则您会看到干扰测量的杂波。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.
您好!
请在以下链接中查找方位角和仰角方向的天线辐射图。
谢谢、此致、
CHETHAN Kumar Y.B.