This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:TDC 浓度测量金属箱2mm 钢。

Guru**** 1179980 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/752016/tdc1000-tdc-concentration-measurement-metal-tank-2mm-steel

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TDC7200

使用 tdc1000测量金属气缸。 我 有一个使用 pic 微控制器的定制板、与薄金属和塑料一起使用时一切正常  

外壳。 但是、当我使用 2毫米厚的金属气缸时、我看到的波形看起来不寻常。 测量浓度时、接收模式是否应为单回波?

气缸的直径为0.30米、微控制器在100ns 时报告4000个滴答。 液体是 LPG。  我已使用提供的技术来安装该传感器、该传感器的工作频率为1MHz 15mm。 您看到的是 COMPIN 引脚上的 STOP 脉冲和信号。

thld - 125mv

增益21dB

AutoZero 64us

TX 脉冲= 1.

RX 脉冲= 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    您的波形看起来正常、如果您获得 ToF、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供更多见解。 TX 脉冲之后有一个巨大的尖峰、然后有一个暂停、之后是振幅几乎相同的波形。 这是不是振铃? 那么、会出现一个巨大的尖峰。 我是否可以假设这是回波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时间太短。 频率与穿透介质的能力之间的关系是什么? 由于我已经切换到金属、因此我一直会得到无法预测的结果。 换能器的 Q 是什么?它有何帮助? 我是否还可以正确地解释 AutoZero?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解此产品的人员能否提供回复? 这是非常令人沮丧的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尖峰的信号波形是一种振铃效应、而之前的其他波形应该是您的回波。
    通常、在较厚的容器中、您可以有2个独立的回波、一个来自金属/容器的边界、另一个来自 LPG 的实际反射。 您将需要从两者中进行 ToF 测量、以获得正确的 ToF。 在测量浓度时、您将了解标准液体在容器给定距离下的实际 ToF。
    频率越高、穿透介质的能力越高。
    一旦驱动频率与谐振频率之间的变化非常小,具有高“Q”的换能器的振动就会“抑制”或显著减少。 即使驱动频率与谐振频率略有偏离,低“Q”换能器仍会以其最大振幅的相当大一部分持续振动。 会引起特定刻度振动的频率范围的宽度称为换能器的“Q”。
    请参阅 TDC1000数据表中的"8.3.6用于生成 STOP 脉冲的比较器"一节、了解自动置零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了有关 AutoZero 的数据表、但未清除。 根据实验结果、似乎尝试在指定时间内减少信号。

    我已经回到基础知识并禁用 Rx 脉冲、这样我就可以简单地看到波形。  我正在生成3个 TX 脉冲。  油缸的直径为30厘米。 您能理解该信号吗? 我看到峰值在25us 重复出现。 当传感器连接到金属时、振铃增强了吗? 我在硬件和软件方面投入了大量的时间、所有这些都能正常工作、直到它看到金属。 令我感到困惑的是、我 这里有一个商用设备、该设备的部件很少由3.6伏的小型电池供电、并且同一个电池槽没有问题。 我们缺少什么? 如果传感器尺寸较小或较大、我将使用15mm 的传感器。 有一个 TI 成员通过金属电位计进行测量的示例。 使用了多大尺寸的传感器、材料的厚度是多少? 应何时实施30个过载电路? BOaster EVM 是否单独出售?

     是否有人还能正确解释负责关闭传感器驱动器的两个 FET 的操作? 驱动器 IC 和具有两个二极管的接收路径。 两个二极管是否用于钳制信号? 为什么 OUTH 连接到 OUTL?  

    我们非常感谢您为此提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharat 先生,你需要协助。 有人必须对所售产品有深入的了解。 这是一个真正的世界,而不是大学(金属容器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    如图 20在 TDC1000的数据表中、TDC1000的 STOP 脉冲生成块包含两个自动归零比较器(过零检测和阈值检测比较器)、一个阈值设置 DAC 和一个事件管理器。 DAC 通过减小 COMPIN 和 VCOM 之间的偏移、有助于使 VCOM 引脚非常靠近 COMPIN 引脚。 该事件需要特定的时间才能稳定、并且自动置零周期的持续时间通过 Clock_rate 寄存器中的 AutoZero_Period 字段进行配置。

    我发现、在您最初的 COMPIN 引脚和 STOP 屏幕截图中、COMPIN 引脚似乎具有一些信号、但是 COMPIN 引脚位于 STOP 信号之前、这可能是由于消隐/掩码造成的。 请检查您的 STOP 信号是否在您希望它出现的时间之后到达。 您可以消隐接收 Rx 信号的时间段。

    通常、我们需要大型换能器通过金属发送/接收超声波信号。 我假设您使用的是 TI TDC1000-GASEVM、而 TDC1000-BSTEVM 附带一个升压电路、可将信号升压至30V。

    TDC1000-GASEVM 中的2个 FET 用于驱动 EVM 中的换能器、EN 引脚悬空、从而使 FET 处于正常运行模式、当 IN 为高电平时、OUTL 和 OUTH 均为高电平。 请参阅 FET 数据表上的表2 :www.ti.com/.../ucc27537.pdf

    连接2个二极管 D3以防止来自换能器的任何电流进入 AVDD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在自动置零时仍不清除。 我是愚蠢的、或者您的解释不好。  我更喜欢关注 Rx 脉冲被禁用以便可以观察波形的最后一个屏幕截图。 我无法感知波形、我正在使用定制板。

    另外、将两个高输出连接在一起的意义是什么? 我在使用和理解您的解决方案时遇到了很多麻烦。 我从未遇到过 Microchip 的此问题。

    使用 tdc1000-tdc7200 EVM 并更改所有可能的参数,但结果不一致,只需再花3个小时。 我认为这种产品和金属之间存在缺陷

    2mm 至4mm。  我等待有人证明我错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    费尔南多

    对于厚度为2mm 的金属箱中的流量/水位测量、我们没有任何数据。 正如我之前说过的、我知道您在器件中没有接收到任何接收信号。 我会在传感器发送脉冲和接收返回脉冲时检查其信号。 我怀疑换能器未按预期接收到返回信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    超声波的美能在不看的情况下进行测量。 我本以为这个应用的限值会被测试。

    在制造电源板 PCB 之前、我已经开始了解 tdc7200。 我在字节器件上使用汇编语言。 使用8MHz 时钟时、时间寄存器将超过16位?

    此外、在多周期读取中、计数和时间寄存器中的值在 n 个周期结束时为 n 倍?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接2个二极管 D3以防止来自换能器的任何电流进入 AVDD。 ??????? 如何实现。