您好!
我有一个需要原始数据流的应用、我希望通过一次性或在需要时配置 DCA1000EVM、然后根据该配置执行所有数据采集来实现这一点。
例如、我要配置电路板、然后对其进行部署、然后将其关闭、然后再次运行、并准备好通过软件/硬件命令开始捕获。
请您向我解释一下如何实现这一点?
P.S 我将板配置为通过软件捕获数据、但每次我想在电路板上电后捕获数据时、我都必须在 mmWave Studio 中执行所有通信步骤
1-重置2-COM 连接3- BSS 下载4-MSS 下载5- SPI 连接6-射频加电
然后应用相同的配置。