This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:采用 IWR1642的 DCA1000EVM 配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/759030/dca1000evm-dca1000evm-configuration-with-iwr1642

器件型号:DCA1000EVM

您好!  

我有一个需要原始数据流的应用、我希望通过一次性或在需要时配置 DCA1000EVM、然后根据该配置执行所有数据采集来实现这一点。

例如、我要配置电路板、然后对其进行部署、然后将其关闭、然后再次运行、并准备好通过软件/硬件命令开始捕获。  

请您向我解释一下如何实现这一点?  

P.S 我将板配置为通过软件捕获数据、但每次我想在电路板上电后捕获数据时、我都必须在 mmWave Studio 中执行所有通信步骤  

1-重置2-COM 连接3- BSS 下载4-MSS 下载5- SPI 连接6-射频加电  

然后应用相同的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是要在捕获之间还是仅在 sesnor 之间关闭 EVM 和 DCA1000?

    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amanda、

    而不是介于捕获之间。 我的意思是、我想一次性配置 DCA1000、然后让它随时准备好捕获数据。 例如、假设我配置了 DCA1000、然后关闭(未通电)、然后决定捕获数据、我只需打开(通电)并发出触发信号即可开始捕获数据、而无需再次配置 DCA1000。 此外、我是否始终需要建立所有6个连接步骤来发出软件触发器?  

    以下是我重新编写的问题。  

    SW2.6设置为 EEPROM 或硬编码 FPGA 之间有何区别? 哪个选项可确保在断电后无需重新配置的情况下保存配置? ,我实际上尝试了两种方法,但都不工作。  

    我将板配置为通过软件捕获数据、但每次我想在电路板上电后捕获数据时、我都必须在 mmWave Studio 中执行所有通信步骤  
    1-重置2-COM 连接3- BSS 下载4-MSS 下载5- SPI 连接6-射频加电  
    然后应用所有配置、然后在我能够之前连接到 FPGA  
    1) 1) DCA1000 ARM
    2) 2)触发帧
    3) PostProc

    实际上、我有一个需要原始数据流的应用、我希望通过一次性  或在需要时配置 DCA1000EVM、然后根据该配置执行所有数据采集来实现这一点。

    例如、我要配置电路板、然后对其进行部署、然后将其关闭、然后再次运行、并准备好通过软件/硬件命令开始捕获。  

    请您向我解释一下如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用所需的线性调频脉冲配置对雷达器件的配置进行硬编码、并在加电时通过 LVDS 持续输出数据流。

    但是、对于具有 mmWave Studio 的 DCA1000、您必须在每次上电时重新建立数据通信。 您可以通过 Lua 脚本自动执行此操作。

    Amanda