主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST、 IWR1443
大家好、我将使用 DCA1000EVM 和 IWR1443BOOST 雷达板运行 mmWave Studio (1.0.0.0)演示。
使用默认 LUA 脚本(DataCaptureDemo_xWR.lua)、演示在我的笔记本电脑上工作正常。
但是、演示模式似乎相当慢、无法轻松实现自动化... (但可能我错了?)。
我的问题是:是否可以使用 DCA1000EVM 通过独立软件(不使用 mmWave Studio)捕获原始数据?
根据 DCA1000用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/spruij4)、
我编写了一段 C 代码、能够通过 UDP 链路(端口4096)发送命令以开始和停止捕获、我还能够读取端口4098上的数据流以进行实时处理。
但是、我仍然需要 mmWave Studio 来执行初始配置阶段(SPI connect 和 LUA 脚本命令、如 AR1.PowerOn、AR1.RfEnable... AR1.ChirpConfig... AR1.StartFrame……)。
我在文档中没有找到有关在 COM 端口上发送的命令的任何信息。
AR1.PowerOn、at1.RfEnable...的作用是什么? 宏?
如果还对接口的这一部分进行了记录以编写我自己的软件、那会很好、因为我希望在不处理 mmWave Studio GUI 的情况下自动执行捕获。
感谢你的帮助