This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:不带 mmWave Studio 的 DCA1000EVM+IWR1443BOOST?

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/755696/dca1000evm-dca1000evm-iwr1443boost-without-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOSTIWR1443

大家好、我将使用 DCA1000EVM 和 IWR1443BOOST 雷达板运行 mmWave Studio (1.0.0.0)演示。

使用默认 LUA 脚本(DataCaptureDemo_xWR.lua)、演示在我的笔记本电脑上工作正常。

但是、演示模式似乎相当慢、无法轻松实现自动化... (但可能我错了?)。

我的问题是:是否可以使用 DCA1000EVM 通过独立软件(不使用 mmWave Studio)捕获原始数据?

根据 DCA1000用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/spruij4)、

我编写了一段 C 代码、能够通过 UDP 链路(端口4096)发送命令以开始和停止捕获、我还能够读取端口4098上的数据流以进行实时处理。

但是、我仍然需要 mmWave Studio 来执行初始配置阶段(SPI connect 和 LUA 脚本命令、如 AR1.PowerOn、AR1.RfEnable... AR1.ChirpConfig... AR1.StartFrame……)。

我在文档中没有找到有关在 COM 端口上发送的命令的任何信息。

AR1.PowerOn、at1.RfEnable...的作用是什么? 宏?

如果还对接口的这一部分进行了记录以编写我自己的软件、那会很好、因为我希望在不处理 mmWave Studio GUI 的情况下自动执行捕获。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    Q1)演示模式相当慢,无法轻松地自动执行... (但可能我错了?)。
    R1)您需要毫米波的速度有多快? 您正在尝试做什么? 一旦器件设置完成、就可以更快地进行多次捕获。

    Q2)是否可以使用独立软件(不使用 mmWave Studio)使用 DCA1000EVM 捕获原始数据?
    R2)不幸的是,此时的设置不能。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    mmWave Studio 可以足够快地运行一次捕获、但包括 FW 重新刷写在内的初始设置非常长。
    对于重复采集、最好像其他演示一样访问 IWR1443固件源代码、并访问 mmWave Studio 和 IWR1443BOOST 板之间的协议规范、以提高学习速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    遗憾的是、如果没有 mmWave Studio、目前无法实现所需的功能。

    Alex