This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:在 mmWave Studio 中设置 DCA1000EVM 时遇到问题

Guru**** 2549850 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/756795/dca1000evm-trouble-setting-up-dca1000evm-in-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我将通过 DCA1000EVM 快速入门指南运行、并在步骤8中继续遇到相同的问题。 当我点击"run"时、大约20秒后会出现以下消息:  

不能完全确定问题所在。 如果有任何帮助,我们将不胜感激。  

此致、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    您似乎缺少 MSVC 2013可再发行库。

    请从此处下载并安装它们:
    www.microsoft.com/.../details.aspx

    我认为您需要来自该链接的 vcredist_x64.exe。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我想我昨天已经下载了该程序、但为了确保我重新安装了该程序、仍然收到了相同的错误消息。 如下面的屏幕截图所示、该程序似乎已安装、但我不确定 MSVC 库位于哪个目录中。 我能够在我的计算机上的以下目录中找到名为"msvcr120.dll"的文件:C:\ti\uniflash_4.5.0\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base\DebugServer\bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、这是一个错误-您能否从同一链接安装相同 Visual C++可再发行版本的 x86版本。

    此致、
    Anand