This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:LDO 功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/754258/awr1642-ldo-power-consumption

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TPS7A8101

尊敬的支持团队

我发现 AWR1642BOOST 中有两个 LDO (tps7a8801和 tps7a8101)。  

您能告诉我 LDO 的功耗吗?

此致

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您可以在表5-6的器件数据表中找到1.8V 和1.3V 电源轨的功耗。

    1.3V 电压轨上的最大电流约为2A、1.8V 电压轨上的最大电流约为850mA。

    此致、

    Adrian