This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:在 ROS 中同时运行两个 xWR1x4x 板

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/752601/linux-awr1642boost-simultaneously-running-two-xwr1x4x-boards-in-ros

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOST

工具/软件:Linux

您好!

我要执行以下操作:在 ROS 环境中同时运行两个相同的板(在本例中为两个 AWR1642BOOST 板)。

连接两个板时、我遇到以下问题:

  • 当我连接第一个 AWR1642BOOST 时、我从以下位置获得输出:ll /dev/serial/by-id

这就是我希望插入单个电路板的情况。 串行 ID 可能会因板而不同。 例如、IWR1642BOOST 的串行 ID 为:

USB-TExas-instruments_XDS110__02.03.00.12_Embed_With _CMSIS-DAP_R0051028-if0x

  • 当我连接第二个板时、 我从 以下位置获得输出:ll /dev/serial/by-id

如您所见、两个板具有完全相同的串行 ID、因此第一个板(连接到/dev/ttyACM0和 /dev/ttyACM1) 从列表中消失。

如何同时使用两个电路板? 我是否需要重新映射分配给每个器件的串行名称? 或者是否有另一种方法来唯一标识每个板?

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carl、

    请参阅以下主题。
    e2e.ti.com/.../2692285

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、

    我自己解决了这个问题。 但感谢您将我与其他相关问题联系起来。

    我更新了 ti_mmwave_rospkg 源代码、以便能够使用不同的名称空间在 ROS 中运行多个雷达。

    我将添加一个指向 Git repo 的链接、作为对这封邮件的回复。

    Carl