主题中讨论的其他器件:OPT8320
您好:
我正在使用 基于 OPT8320的 Seeed DepthEye 3D 可视 ToF 深度摄像机、使用 Voxel Viewer 来可视化数据。 我尝试转换从 Voxel Viewer 获取的.vxl 文件、但无法转换为获取日志的.bin 数据:
文件"PyVoxelViewer\Dialogs\ExportRawStreamDialog .py",第127行,位于 processRawData 中
addFileStreamSource 中的文件"PyVoxelViewer\models\DepthCameraStreamController.py"、第860行
文件"PyVoxelViewer\models\DepthCameraStreamController.py"、第485行、位于_init__中
ValueError:方法'new_FrameStreamReader'中无效的空引用,类型为'Voxel::CameraSystem &'的参数2
回溯(最近一次调用最后一次):
showExportRawStreamDialog 中的文件"PyVoxelViewer\Mainwindow.py"、第160行
文件"PyVoxelViewer\Mainwindow.py",第128行,位于 selectDepthCamera 中
AttributeError:'NoneType'对象没有属性'scan'
我还使用了运行 VoxelCLI 的 Voxel SDK 进行了测试、但我只得到噪声、传感器开始过热、我正在寻找 飞行时间传感器课程、 但是、没有 Voxel Viewer 和 Voxel SDK 简介的视频、您能否上传视频以获得有关使用 Voxel SDK 的更好指南?
此致、
Alejandro Montoya