This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OPT8320从 Voxel Viewer 和 Voxel CLI 获取数据

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/683874/opt8241-opt8320-getting-data-from-voxel-viewer-and-voxel-cli

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件:OPT8320

您好:

我正在使用 基于 OPT8320的 Seeed DepthEye 3D 可视 ToF 深度摄像机、使用 Voxel Viewer 来可视化数据。 我尝试转换从 Voxel Viewer 获取的.vxl 文件、但无法转换为获取日志的.bin 数据:

 文件"PyVoxelViewer\Dialogs\ExportRawStreamDialog .py",第127行,位于 processRawData 中
 addFileStreamSource 中的文件"PyVoxelViewer\models\DepthCameraStreamController.py"、第860行
 文件"PyVoxelViewer\models\DepthCameraStreamController.py"、第485行、位于_init__中
ValueError:方法'new_FrameStreamReader'中无效的空引用,类型为'Voxel::CameraSystem &'的参数2
回溯(最近一次调用最后一次):
 showExportRawStreamDialog 中的文件"PyVoxelViewer\Mainwindow.py"、第160行
 文件"PyVoxelViewer\Mainwindow.py",第128行,位于 selectDepthCamera 中
AttributeError:'NoneType'对象没有属性'scan'

我还使用了运行 VoxelCLI 的 Voxel SDK 进行了测试、但我只得到噪声、传感器开始过热、我正在寻找 飞行时间传感器课程、 但是、没有 Voxel Viewer 和 Voxel SDK 简介的视频、您能否上传视频以获得有关使用 Voxel SDK 的更好指南?

此致、

Alejandro Montoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    您使用的是 Voxel Viewer 的哪个版本? 最新版本(0.9/10)不存在此错误。 请说明您也拥有哪个版本的 VoxelCLI。

    此处提供了 Voxel Viewer 用户指南:

    您能否详细说明您想要更好地解释哪些器件?

    VoxelCLI 的文档可在此处找到:

    您可以使用"help"命令获取 VoxelCLI 的所有功能。  

    [引用]我正在使用 基于 OPT8320的 Seeed DepthEye 3D 可视 ToF 深度摄像机进行项目[/quot]

    我们没有将该摄像头添加到 VoxelSDK 中。 您能给我指一下 Github 上此摄像头的 VoxelSDK 代码吗? 它是否位于 voxelsdk 的货叉上?  

    Suramya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答
    我正在使用从 github.com/.../DepthEyeSdk 下载的 Voxel Viewer 版本(0.9.11)
    当我安装版本(0.9/10)时、我会得到与 VoxelCLI 相同的版本、只是摄像头上有噪音和健康
    我想知道如何配置此摄像头以便使用它、恐怕您不再对该器件进行商业化、OPT8320、我在博客上找不到该类别

    抱歉、如果是一个基本问题、我是从 ToF 开始
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro  

    我们不知道 Seeed 摄像头的寄存器设置。 有关解决方案、请联系客户支持。 他们使用的查看器是 TI Voxel Viewer 软件的修改版本。 甚至 SDK 也会针对其自己的摄像头进行修改。 我们的未知因素太多、最好是要求他们提供支持。  

    OPT8320很快就会重新上线。目前尚未上线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、

    我将关闭这个线程、因为它似乎已经被解决了。 如果您有任何其他问题、请发布新帖子。 谢谢!