This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:转换时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75B, TMP175, TMP275, TMP75, TMP1075, LM75A, TMP75C, TMP75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/684705/lm75b-conversion-time

器件型号:LM75B
主题中讨论的其他器件: TMP175TMP275TMP75TMP1075LM75ATMP75CTMP75B

我需要使用 LM75B 实现小于300ms 的持续访问时间、这是否会真正中断转换过程?  

我发现 ADC 转换部分完全独立于 I2C 总线部分、因此我假设不会阻止器件使用新的转换结果更新 Temp 寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lok、

    感谢您与我们联系。 LM75B 是一款长期发布的器件。 遗憾的是、我无法找到该器件的信息、因为所有设计人员都不再与我们在一起。 但是、LM75A 与 LM75B 非常相似、我查看了字符数据。 最大转换时间为130ms。 您可以在转换时间之前读取温度、但温度结果将在之前的温度会话中保留、直到下一次转换完成。 有关 LM75A、B 和 C 之间差异的更多信息、请参阅以下链接。您可能需要查看其他器件、例如 TMP75、TMP75B、TMP75C、TMP175、TMP275、 和 TMP1075。

    器件比较

    e2e.ti.com/.../647938.aspx

    e2e.ti.com/.../151756.aspx

    电源问题

    串行接口问题

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lok、

    我假设您询问的是 LM75数据表第5页的注5。 此注释描述了您要询问的行为。

    如果您需要更频繁地更新温度、则应考虑改用 TMP75B。 该乘积的转换时间为27ms。

    谢谢、