This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:用于计算容量的值 CHX_FIN_SEL

Guru**** 2543570 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/683557/fdc2214-value-chx_fin_sel-for-calculate-capacity

主题中讨论的其他器件:FDC2214

您好!

我´d 使用 FDC2214 EVM 计算容量。

数据表中给出了要计算的公式7和9。 提到 了 CHX_FIN_SEL 的值、但只有寄存  器0x14用于调整传感器配置。

我在哪里找到 了 CHX_FIN_SEL 的值?

此致、Bob

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CHX_FIN_SEL 的值在寄存器中设置、通常设置为1。 例如、如果您使用通道0、则可以通过将0x1001写入地址0x14来将 FIN 分频器和 FREF 分频器设置为1。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、

    我已经将寄存器设置为0x1001、就像您说的那样。

    要确定传感器频率 f_sensor (公式9数据表)、还应将 CH0_FIN_SEL 设置为1? 那么 传感器频率真的很小(其他参数:F_refx=40e+06; Data_X=28990000)。

    或者是否还有其他可能确定感应器频率?

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您读取的数据为28、990、000、并且您使用的是40MHz 基准振荡器、并且分频器设置为1、则使用公式9、预测的传感器频率为(1 * 40MHz * 28、990、000)÷(2^28)= 4.319MHz。
    此致、
    Luke