请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:FDC2214您好!
我´d 使用 FDC2214 EVM 计算容量。
数据表中给出了要计算的公式7和9。 提到 了 CHX_FIN_SEL 的值、但只有寄存 器0x14用于调整传感器配置。
我在哪里找到 了 CHX_FIN_SEL 的值?
此致、Bob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.