This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个定制的毫米波雷达 PCB、它在不同的外形中利用与 AWR1443BOOST 非常相似的 XDS110。 当我尝试使用 UniFlash 加载雷达图像文件时、关联的 COM 端口会锁定。 发生这种情况时、控制台的外观如下:
Cortex_R4_0:初始化完成。
Cortex_R4_0:闪存过程开始...
Cortex_R4_0:正在连接到 COM 端口 COM10...
Cortex_R4_0:复位到器件的连接
Cortex_R4_0:设置中断信号
我已验证 SOP 配置是否正确。 如果有任何帮助,我们将不胜感激。
此致、
Brendan
您好、Akash、
我认为问题是我的闪存芯片没有在四通道模式下运行。 不再建议在新设计中使用 AWR1443BOOST 上的闪存芯片、因此我将使用以下组件:
S25FL064LABNFV040。 它不默认为四路模式、我需要通过 AWR1443上的 UART 向其写入数据。 我的设计具有一个板载 XDS110仿真器、就像 AWR1443BOOST 一样。 我希望利用从 XDS 到 AWR1443芯片的 RS232连接、以便将闪存编程为四通道模式。
有什么想法吗? 我将努力获取电路板图片、但可能需要一些时间才能获得客户的批准。 提前感谢。
此致、
Brendan