This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:在定制设计板上对新芯片进行编程

Guru**** 1989765 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1443BOOST, AWR1443, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/684103/awr1443-programming-new-chip-on-custom-design-board

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH、、 AWR1243

我有一个定制的毫米波雷达 PCB、它在不同的外形中利用与 AWR1443BOOST 非常相似的 XDS110。  当我尝试使用 UniFlash 加载雷达图像文件时、关联的 COM 端口会锁定。  发生这种情况时、控制台的外观如下:

Cortex_R4_0:初始化完成。

Cortex_R4_0:闪存过程开始...

Cortex_R4_0:正在连接到 COM 端口 COM10...

Cortex_R4_0:复位到器件的连接

Cortex_R4_0:设置中断信号

我已验证 SOP 配置是否正确。  如果有任何帮助,我们将不胜感激。

此致、

Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    您是否能够通过控制台和设备管理器发布 Uniflash 的屏幕截图? 您能否发布电路板图片? 很抱歉、我还没有足够的信息来帮助您。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我认为问题是我的闪存芯片没有在四通道模式下运行。  不再建议在新设计中使用 AWR1443BOOST 上的闪存芯片、因此我将使用以下组件:

    S25FL064LABNFV040。  它不默认为四路模式、我需要通过 AWR1443上的 UART 向其写入数据。  我的设计具有一个板载 XDS110仿真器、就像 AWR1443BOOST 一样。  我希望利用从 XDS 到 AWR1443芯片的 RS232连接、以便将闪存编程为四通道模式。

    有什么想法吗?  我将努力获取电路板图片、但可能需要一些时间才能获得客户的批准。  提前感谢。

    此致、

    Brendan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendan、

    我建议您执行以下几项操作、首先确认您的 COM10端口用于类应用 UART、而不是设备管理器中显示的辅助数据。

    我还希望您真正确认在器件上电时已填充 SOP0和 SOP2跳线、以确保器件处于刷写模式。 我刚刚在电路板上重新创建了此错误、只填充了 SOP0跳线。

    请告诉我这不是问题、我们可以进一步研究。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的快速响应。  不幸的是,这些不是我的问题。  COM10是 UART 端口:

    SOP 跳线处于正确位置。  我将接头引脚的电压跟踪到 AWR1443引脚、以确认我的设计不是问题。  SOP 似乎要结账。

    我可以使用 USB 接口(COM10)通过 AWR1443芯片写入串行闪存吗?  我认为我需要将闪存置于四通道模式。

    此致、

    Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我在 AWR1243装瓶器流程文档中看到了以下段落:

    AWR1443是否有类似的列表?  AWR1443BOOST 使用 S25FL116K。  非常感谢。

    此致、

    Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    AWR1443勘误文档中列出了有效的 QSPI 闪存器件。
    此致、
    Joe Quintal  
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回答。  勘误表文档将 S25FL132K0XNFB010作为其中一个器件列出。  该器件即将过时、因此我调查了 Cypress 的更换情况。  您将在下图中看到、S25FL132K0XNF 系列的直接替代产品是 S25FL064LABNF 系列。

    AWR1443BOOST 评估板是否需要在出厂前将闪存设置为四路模式?

    谢谢、

    Brendan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    64闪存无法与当前毫米波器件配合使用。  您可以在 E2E 上搜索此内容。
    它适用于1443 ES3或1642 ES2。
    我建议立即使用勘误表中列出的器件尝试您的测试。
    此致
    Joe

    从我的 iPhone 发送