请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1314DIAL-EVM 主题中讨论的其他器件:TIDA-00508
安装 程序 TIDA-00508 GUI 和 FW 安装程序1.0 不安装 GUI 应用程序。 我以管理员身份运行,并且病毒扫描已关闭,我收到错误“Cannot complete the Device Driver Installation wizard (无法完成设备驱动程序安装向导)”。 我应该在设备管理器中看到 COM 端口吗? 请提供建议。 谢谢你。