This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314DIAL-EVM:传感解决方案 EVM GUI -这是否适用于 LDC1314DIAL?

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/682827/ldc1314dial-evm-sensing-solutions-evm-gui--does-this-work-with-ldc1314dial

器件型号:LDC1314DIAL-EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00508

安装 程序 TIDA-00508 GUI 和 FW 安装程序1.0 不安装 GUI 应用程序。 我以管理员身份运行,并且病毒扫描已关闭,我收到错误“Cannot complete the Device Driver Installation wizard (无法完成设备驱动程序安装向导)”。 我应该在设备管理器中看到 COM 端口吗? 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您是否尝试在另一台计算机上安装? 此外、您使用的是哪个版本的 Windows? 我们已完全验证了安装的 Windows 7。 安装后,根目录通常位于以下位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIDA-00508感应拨号-1.0

    请确认此目录存在。 如果确实如此,但在安装过程中驱动程序不成功,则可能需要手动安装。 驱动程序位于以下位置:  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIDA-00508感应拨号1.0\EVM 驱动程序

    电路板应显示在 COM 端口下的器件管理器中。  

    此致、
    Luke