This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:当我使用 High_Accuration_Visualizer 时。 发生:目标报告的配置不正确。 提示:更改配置并重试。

Guru**** 2538360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677548/ccs-awr1642boost-when-i-use-high_accuracy_visualizer-it-occurs-incorrect-config-reported-by-target-hint-change-configuration-and-try-again

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我的器件是 AWR1642BOOST。 我使用该器件运行  lab0005-high-Accure-16xx。  参考了本指南: high_Accuration_16xx_lab_user_guide.pdf。 (此文件位于  lab0005-high-Accure-16xx 中)

执行此步骤之后、我使用 High_Accuration_Visualizer (Web 应用程序)、从 PC 加载配置并发送后(配置文件位于 lab0005-high-Accure-16xx 中)

  

出现此错误:

如何解决此问题? 以及可以引用哪些信息来修改文件中的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您使用的是 SDK 1.0选择配置选项卡

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请执行以下操作:

    首先、下载最新的毫米波工业工具箱2.2: dev.ti.com/.../

    接下来、使用预构建的二进制文件刷写 AWR1642BOOST。 执行此操作后、请记住移除 SOP2跳线并对电路板进行下电上电。

    最后、在可视化工具中、当您在文件夹 C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_2_0\labs\lab0005-high-Accure-16xx\lab0005_high_Accuration_16xx_pjt 中选择 accuracyTest1.txt 时

    如果您仍收到相同的消息、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我卸载了 CCS 并再次安装。 此错误未再次出现。 但在高精度可视化工具(Web 应用)中、它不显示任何内容! 我怀疑这仍然是配置文件的问题。

    选择 accuracyTest1.txt 后,将显示如下。

    我发现了一个使我非常困惑的问题! 在 高精度可视化工具中,它说:

    但在配置文件(accuracyTest1.txt)中、前两条命令不是"sensorStop" 和"flushCfg"。

    这是我的配置文件:


     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、它会引起混淆。 应删除所引用的可视化工具中的注释。 已验证 cfg 是否正常工作。
    能否再次检查您是否已使用正确的波特率正确配置 UART cfg 和数据端口? (请参阅高精度实验室用户指南)

    谢谢
    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全按照用户指南中的步骤操作、但仍然无法正常工作。

     这是配置文件:后显示的高精度可视化工具

    我认为电路板有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题未再次出现。 但它仍然无法正常工作。这是   高精度可视化工具在我配置文件:(我应该将一个主题放在 雷达前面的距离)后显示的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载了工具箱 v2.2并安装在我的 EVM 上。 它工作正常。 我建议重新刷写并尝试在 EVM 上按 RESET BOTTON。

    该问题与对象位置无关。 毫米波传感器似乎没有向 PC 发送任何输出(统计信息显示屏上没有平台信息)。

    如果仍然无法正常工作、请首先尝试毫米波开箱即用演示、看看您是否可以在 EVM 上运行该演示。  

    谢谢、此致、
    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 我尝试 开箱即用演示、但仍然无法正常工作。 似乎我发现了这个问题!!!  

    配置完成后,sensorStart (sensorStart)下不会显示 Done (完成)!!我是对吗? 如果这是问题、解决它会很热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要确认、这是您在高精度实验室中运行的可视化工具吗? 如果是、我认为我们发现了问题。 请按照高精度用户指南中的说明使用高精度可视化工具。 您在这里使用的是 mmw 演示可视化工具。

    此致、
    Michelle  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了 MMW 演示可视化工具和高精度可视化工具。
    我尝试了快速启动和调试模式。
    我还尝试了不同的计算机!!! 它仍然无法正常工作!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否试过 MMW 开箱即用演示? 确保使用 mmw 演示可视化工具。

    谢谢、此致、
    Michelle