Other Parts Discussed in Thread: TDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
你(们)好
我发现了 TDC1000状态机的未预测(针对 ME)行为。 从示波器图中可以看出、第一个回波信号中的第一个过零正确检测、但对于第二个回波信号、TDC1000检测到第二个过零、而不是第一个过零、因为我在等待。 对于3-d 和另一个高阶回波也是如此。
阈值为-75mV、黄色为 COMPIN、蓝色为 STOP 信号。
可以在附加文件中找到我为此设置所做的设置。
请,躯体能解释这一点吗?