This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:验证第二个回波信号的第一个有效过零的故障。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676966/tdc1000-tdc7200evm-fault-to-qualify-first-valid-zero-crossing-at-the-second-echo-signal

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

你(们)好

我发现了 TDC1000状态机的未预测(针对 ME)行为。 从示波器图中可以看出、第一个回波信号中的第一个过零正确检测、但对于第二个回波信号、TDC1000检测到第二个过零、而不是第一个过零、因为我在等待。 对于3-d 和另一个高阶回波也是如此。

阈值为-75mV、黄色为 COMPIN、蓝色为 STOP 信号。

可以在附加文件中找到我为此设置所做的设置。

请,躯体能解释这一点吗?

e2e.ti.com/.../config01.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    这是一种已知行为、正在调查中。 TDC1000中目前没有解决此问题的方法。 最好的选择是仅从软件中的最终测量时间中减去传感器信号的周期(对于第二次回波或更高的回波)。 我将告诉您是否实现了权变措施。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我提供 GUI 源代码吗?
    I'h 收到了来自 ti support 的链接、但它仅包含不包含 GUI 源代码的 GUI 安装文件。