Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
您好!
我使用 FDC1004来感测直径为70mm 的管中的液位。 传感器布局与液位感应应用手册中的布局相同。 我仅在轮廓上条纹、高度为180mm、传感器电极宽度为25mm、感应电极之间的距离为10mm。 护罩宽度为28mm、第二级护罩安装在中间的2mm 橡胶上。 整个传感器安装在插入有接地电位的金属管中的塑料管上。 传感器导线是屏蔽的。
现在我的问题是、我的电平计算使用应用手册925中的公式2来计算电平、但 C_L、C_RL、C_RE 会随着时间的推移而变化、因此我的电平完全关闭。
例如、首先电容如下:C_L = 5、2nF、C_RL = 1、8nF、C_RE = 1、8nF、然后是一些时间(未发生任何更改、传感器处于无人值守状态超过1h) C_L = 6、2nF、C_RL = 2、1nF、C_RE = 2、1nF。 我看不到这是从哪里来的。 芯片复位或重启几次可以解决某个时候电容器保持关闭的问题。 我希望出现漂移、但这些变化碰巧是在不到500ms 内完成的步骤(我读取的是以100s/s 采样的50个值)
您是否有任何提示提示、告诉我在哪里查找? 减小传感器的宽度是否合适、因为所有传感器都在同一管上进行了通气? 我想有一些干扰效应吗? (但即使我停用 CHA_CIN3、我也会遇到这些问题。 因此通道3的 OOP 没有问题。) 现在我有足够的分辨率、我可以使用不到一半的分辨率。
谢谢、此致
Alex