This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:零电平电容在数小时后逐步变化

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/678078/fdc1004-zero-level-capacitance-changing-step-wise-after-hours

器件型号:FDC1004

您好!

我使用 FDC1004来感测直径为70mm 的管中的液位。 传感器布局与液位感应应用手册中的布局相同。 我仅在轮廓上条纹、高度为180mm、传感器电极宽度为25mm、感应电极之间的距离为10mm。 护罩宽度为28mm、第二级护罩安装在中间的2mm 橡胶上。 整个传感器安装在插入有接地电位的金属管中的塑料管上。 传感器导线是屏蔽的。

现在我的问题是、我的电平计算使用应用手册925中的公式2来计算电平、但 C_L、C_RL、C_RE 会随着时间的推移而变化、因此我的电平完全关闭。

例如、首先电容如下:C_L = 5、2nF、C_RL = 1、8nF、C_RE = 1、8nF、然后是一些时间(未发生任何更改、传感器处于无人值守状态超过1h) C_L = 6、2nF、C_RL = 2、1nF、C_RE = 2、1nF。  我看不到这是从哪里来的。 芯片复位或重启几次可以解决某个时候电容器保持关闭的问题。 我希望出现漂移、但这些变化碰巧是在不到500ms 内完成的步骤(我读取的是以100s/s 采样的50个值)

您是否有任何提示提示、告诉我在哪里查找? 减小传感器的宽度是否合适、因为所有传感器都在同一管上进行了通气? 我想有一些干扰效应吗? (但即使我停用 CHA_CIN3、我也会遇到这些问题。 因此通道3的 OOP 没有问题。) 现在我有足够的分辨率、我可以使用不到一半的分辨率。

谢谢、此致

Alex   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    您是否尝试使用异相技术? 您能否提供传感器布局以及通道分配和器件配置的图片? 可能是您的防护罩分配不当。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    实际上、我使用的 OOP 和传统方法具有相同的问题。 以下所有测量值均是在距离人体超过2m 的地方进行的。 和  

    这些样本是在设置中以200ms 的速率采集的、如应用手册中所示。 CH1表示相对于 CH4的水平、CH2表示参考 在材料中、也针对 CH4和 CH3、作为环境参考、也针对 CH4。 通道已设置为接近0、并具有偏移。

    对于此测试、我使用了 OOP 传感器和应用手册中的布局:

    内层:SHD2 || CH3位于顶部、CH2位于底部|| CH1级别|| SHD2  

    隔离:0.2mm 非导电胶带

    外层:SHD2 || SHD1 - SHD1 || SHD2 (SHD1是覆盖所有测量电极的一个大区域。  

     图中 t=6000附近的步骤很奇怪、但我认为可以使用其他传感器计算校正、但应用手册中的公式2:级别=(C_L - C_L0)/(C_RL - C_RE)不再有效!

    但我真正的问题是那些步骤、比如 t = 4000时的步骤。 这个对 Ch2和 CH3没有任何影响。

    我看到另一个传感器也是如此、该传感器被插入具有接地电势的金属管中。 但是、这个是如下构建:

    内层:GND||CH2位于底部|| CH1电平|| GND  

    隔离:2mm 胶带和橡胶

    外层:SHD1 - SHD1 || SHD1 - SHD1 (此处覆盖了 GND 和通道电极的屏蔽层)。

    这个在信号中是坚如磐石的、但现在和之后、偏移会随着 t=4000时图形中的步骤而变化。 CH2保持不变。  

    现在、这是所有导电胶带和所有这些快速且脏污的橡胶、但 TI 如何建议制造这些传感器电极? 在这里、我看到电极和屏蔽层之间仅有0.1-0.2mm 间距的柔性板不是很理想。  

    您是否具有使用 SMA 连接器和同轴电缆从电极和屏蔽对到具有 fdc1004的电路板的经验? 这大约是5-10cm 的接线。  

    重新分级

    Alex