This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:偏移校准寄存器格式

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677678/fdc1004-offset-calibration-registers-format

器件型号:FDC1004

在数据表的§8.6.4中 、提到了偏移校准寄存器。 位15:11包含整数部分、位10:0包含小数部分。 它被格式化为定点。 我对如何对该寄存器进行编程有一些疑问。

1范围实际上是-16pF 到+16pF、因为+16不适合作为二进制补码的整数部分。 RANGE VAN -16.000000000000至+15.99951171875pF?

2下列例子是否正确?

A/-16pF ->寄存器值:0x8000

b + 15.99951171875 ->寄存器值:0x7FFF

c/-12.4567 ->寄存器值:0x9C58

谢谢你

Jeroen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeroen、

    是的、当使用0x7FFF 对寄存器进行编程时、偏移校准的最大正范围是+15.999512pF、而不是16pF、则表示您正确。 因此、您的示例 A 和 B、C 是正确的。

    此致、

    Christo