请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 在数据表的§8.6.4中 、提到了偏移校准寄存器。 位15:11包含整数部分、位10:0包含小数部分。 它被格式化为定点。 我对如何对该寄存器进行编程有一些疑问。
1范围实际上是-16pF 到+16pF、因为+16不适合作为二进制补码的整数部分。 RANGE VAN -16.000000000000至+15.99951171875pF?
2下列例子是否正确?
A/-16pF ->寄存器值:0x8000
b + 15.99951171875 ->寄存器值:0x7FFF
c/-12.4567 ->寄存器值:0x9C58
谢谢你
Jeroen