This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AWR1642:有关 AWR 有效带宽的问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677453/webench-tools-awr1642-questions-about-awr-valid-bandwidth

器件型号:AWR1642

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

首先、我使用斜坡计时计算器来获取雷达参数、如图所示

其次、我在 距离0.23m 处的雷达前方放置了一本书

最后、我测量的距离为0.28m。

然后、我检查了结果、发现有效带宽约为2.6GHz

根据 时序原理图、有效带宽取决于 ADC 有效启动时间。 这是否意味着应用中的有效带宽小于4GHz?  如何配置4GHz 带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否查看过以下应用报告?

    www.ti.com/.../swra553.pdf

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

     重新阅读本  应用报告。 我对此进行了验证

     有效扫描带宽=斜率* ADC_SAples / Sample_Rate

    VALLED_TIME=ADC_SAples / Sample_Rate。

    顺便说一下、您能否提供一些有关 " 复杂的2X"解释的材料?