This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TSW1400中的最大捕获持续时间

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677503/awr1243-the-maximum-capture-duration-in-tsw1400

器件型号:AWR1243

您好!

我的客户使用 AWR1243+TSW1400进行测试以采集原始数据、他们发现最长采集持续时间为10秒。 在我看来、最大捕获大小和持续时间应受 TSW1400中的 DDR 大小的限制、对吧? 如果是、我无法理解为什么最长持续时间为10秒、您是否愿意帮助确认?

如果客户希望延长捕获持续时间、是否可以替换为一个大尺寸 DDR?  

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    10s 是支持的最大捕获持续时间。

    本月、我们将发布一张数据采集卡、该卡将能够通过以太网将数据流式传输到 PC。 我认为这是您的客户需要的解决方案。

    谢谢你
    Cesar