Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我的客户使用 AWR1243+TSW1400进行测试以采集原始数据、他们发现最长采集持续时间为10秒。 在我看来、最大捕获大小和持续时间应受 TSW1400中的 DDR 大小的限制、对吧? 如果是、我无法理解为什么最长持续时间为10秒、您是否愿意帮助确认?
如果客户希望延长捕获持续时间、是否可以替换为一个大尺寸 DDR?
谢谢和 BR、
Andy