Other Parts Discussed in Thread: PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460 您好!
请告诉我 PGA460数据表第108页中提到的直接驱动方法的电流消耗(平均电流和峰值电流)吗?
包括 外部 PMOS FET 和 传感器在内的设计参数 如下所示。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kato、
平均电流应保持在接近12mA 的水平、即在监听或怠速时 PGA460消耗的电流。 峰值电流主要取决于您选择的驱动电流限制。 对于直接驱动方法、您不需要使用高于50mA 的驱动电流限制。 如果您在突发周期期间探测电源电流、您可能会注意到100mA 以下的尖峰高于驱动电流限制。 这是系统准备驱动换能器而导致的、并在可能的电流限制范围内保持相当恒定。 即使如此、与监听时间相比、PGA460的突发时间非常短、因此更高的峰值不会显著影响平均电流。
此致、