This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:采用直接驱动方法的电流消耗

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677199/pga460-current-consumption-with-direct-driven-method

器件型号:PGA460

您好!

请告诉我 PGA460数据表第108页中提到的直接驱动方法的电流消耗(平均电流和峰值电流)吗?
包括 外部 PMOS FET 和 传感器在内的设计参数 如下所示。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    平均电流应保持在接近12mA 的水平、即在监听或怠速时 PGA460消耗的电流。 峰值电流主要取决于您选择的驱动电流限制。 对于直接驱动方法、您不需要使用高于50mA 的驱动电流限制。 如果您在突发周期期间探测电源电流、您可能会注意到100mA 以下的尖峰高于驱动电流限制。 这是系统准备驱动换能器而导致的、并在可能的电流限制范围内保持相当恒定。 即使如此、与监听时间相比、PGA460的突发时间非常短、因此更高的峰值不会显著影响平均电流。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin - San、您好!

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致、
    加藤