This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033:DRV5033FA 的应用问题

Guru**** 2618045 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/677084/drv5033-the-application-problem-of-drv5033fa

器件型号:DRV5033

您好!

我在使用 DRV5033时遇到一些问题。

在以下规格表中、磁通量在1.8mT~6.8mT 时移动、并在0.5~4.2mT 时恢复。

此范围相对较大、动作和恢复点也相同。

当我们应用该设计时、能否设置该磁体的磁通量?

我们测试了霍尔元件的磁通量约为4.9mT。

根据以下参数表、如果霍尔元件的工作点为5.5mT、是否无法正常工作?

因为 Bop 和 BRP 点是重叠的。

 大规模生产中的磁通量分布是什么? 我如何知道这些数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yisyuan、

    虽然 BOP 和 BRP 范围确实存在重叠、但必须注意|BOP|>|BRP|。 因此、不可能发生违反此条件的[BOP、BRP]值对。

    使用霍尔效应开关进行设计的一般方法是确保:
    1) 1) ON 条件下施加到霍尔开关的磁通大于 max (|BOP|)(对于 DRV5033为6.8mT)和
    2) 2)在关断条件下施加到霍尔开关的磁通< min (|BRP|)(对于 DRV5033为= 0.5mT)

    为了实现可靠的开关操作、最好为磁体的位置精度和磁场强度的变化留出一些额外的裕度、因为这些参数会导致施加的磁通量低于或高于目标值。 例如、如果磁体磁场强度分布的3xsigma 可能高达平均值的20%、则在为磁场强度包含20%裕度后的设计标准将变为:

    施加的(开启条件)> 6.8mT x 1.2 = 8.16mT
    施加的(关闭条件)< 0.5mT x 0.8 = 0.4mT

    这将促使选择足够强的磁体。 我们有 一个在线工具 (下面的屏幕截图)、在传感器灵敏度轴与磁体南北轴对齐的应用中、该工具在磁体选择方面非常有用。  

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Harsha