Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件: IWR1642
大家好、我在几天前就写过这个话题、但没有任何人回复。
那么、我再发布一个问题。
我将使用 IWR1642芯片构建自己的定制板。 我正在考虑通过 TM4C1294芯片使用两个 UART 的配置、例如 IWR1642Boost。
此配置与 IWR1642芯片相同。 搜索互联网后、我发现必须使用特定的二进制格式固件对芯片进行编程。
我想知道我能否获得与 IWR1642Boost 中编程的固件二进制文件相同的固件。
如果我无法获取固件、请告诉我如何使用 TM4C 芯片在我们的定制板中使用两个 UART。
谢谢你。