This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在使用 TM4C1294的 IWR1642Boost 中、通过 USB 在 UART 上运行

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676932/iwr1642boost-on-the-uart-over-usb-in-iwr1642boost-using-tm4c1294

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

大家好、我在几天前就写过这个话题、但没有任何人回复。

那么、我再发布一个问题。  

我将使用 IWR1642芯片构建自己的定制板。 我正在考虑通过 TM4C1294芯片使用两个 UART 的配置、例如 IWR1642Boost。

此配置与 IWR1642芯片相同。 搜索互联网后、我发现必须使用特定的二进制格式固件对芯片进行编程。

我想知道我能否获得与 IWR1642Boost 中编程的固件二进制文件相同的固件。  

如果我无法获取固件、请告诉我如何使用 TM4C 芯片在我们的定制板中使用两个 UART。

谢谢你。