This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:LDC1614显示为 LDC1314

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676974/ldc1614evm-ldc1614-shows-up-as-ldc1314

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1614LDC1314

您好!

我已经对 LDC1614进行了改进、以适应我们的应用、我终于启动并运行了硬件。

我注意到当我刷写它时,我的主板版本和 OneUI 应用程序显示已连接,但它认为它已连接: SSP EVM 已连接- LDC1314。

我已经验证了 LDC1614是否已组装在电路板上。

此外、如果我尝试通过 USB-BSL 更新固件、USB 连接会立即断开、并且永远不会升级到我所需的封装、PCB 会开始重新连接并断开、但在更新过程中会在不同的时间执行此操作。 (执行此操作时 FET 断开连接)当板上的红色 LED 亮起时、我听到 USB 连接到系统、并在 Windows 设备管理器的 EVM 中看到它。

有什么想法/建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来好像最初是使用 LDC1314固件而不是 LDC1614刷写的。 一些可帮助您进行调试的问题。

    • 当您将 EVM 置于 BSL 模式时、它如何在器件管理器中显示? 如果它不处于 BSL 模式、它将在 COM 端口下显示为 EVM。 在尝试重新刷新固件之前、请确保电路板确实处于 BSL 模式。
    • 当固件处于 BSL 模式时、您如何更新它? 我们建议使用 MSP430 Python 固件升级程序。 我已在另一个主题中发布了有关这方面的说明: https://e2e.ti.com/support/sensor/inductive-sensing/f/938/p/664915/2445916?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ldc*%20bsl#2445916
    • 尝试其它 USB 端口或 PC。 有时我们发现、由于窗口或设置的版本、可能会导致 USB 端口上的连接/断开问题。

    请告诉我们这是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、
    它不起作用、但仔细检查了我的硬件、SDA 和 SCL 上的处理器和传感器之间的上拉电阻缺失、安装了它们并正常工作。

    我使用 CCS7刷写处理器进行了测试(必须安装 MSP430v4.1.1编译器)、电路板返回 EVM1314。

    还必须升级到传感解决方案 GUI 1.1.4 (使用的是1.9.2)。

    您是否对如何修改代码 snoc072以报告 EVM1614有任何想法?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到 顶部附近的#defined、host_interface.h、uncomment host_device_LDC1614、comment out host_device_LDC1314。