Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614EVM 主题中讨论的其他器件:LDC1614、 LDC1314
您好!
我已经对 LDC1614进行了改进、以适应我们的应用、我终于启动并运行了硬件。
我注意到当我刷写它时,我的主板版本和 OneUI 应用程序显示已连接,但它认为它已连接: SSP EVM 已连接- LDC1314。
我已经验证了 LDC1614是否已组装在电路板上。
此外、如果我尝试通过 USB-BSL 更新固件、USB 连接会立即断开、并且永远不会升级到我所需的封装、PCB 会开始重新连接并断开、但在更新过程中会在不同的时间执行此操作。 (执行此操作时 FET 断开连接)当板上的红色 LED 亮起时、我听到 USB 连接到系统、并在 Windows 设备管理器的 EVM 中看到它。
有什么想法/建议?
谢谢。