Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101, LDC1312, LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:、 LDC1312、 LDC1614EVM
大家好、
我对 LDC1101有几个问题、它用作闭环系统中未来涡流传感器的主要组件。 到目前为止、我通过 TI GUI 对 LDC1101EVM 执行了基本测试。
我正在寻求将其中一个 LDC 用于必须具有以下参数的传感器:
采样率:20kHz、固定转换时间
可重复性:<+-5um
感应范围:0.2-2 mm
工作温度: 0-60°C
目标:直径比传感器大3倍以上的铝块。 厚度4+ mm。
分辨率:>= 12位
在我做出假设后、如果我正确接触、请表扬:
基于采样率、LDC1101是唯一能够实现足够高采样率的 LDC 器件。 下一个最快的选择是 LDC1312、但最大采样率限制为:13.3kSPS。
固定转换时间仅适用于 LHR 测量模式。 RP 或 Rp+L 测量值根据传感器频率变化、遗憾的是、这对于实时控制器是无用的。 必须有固定的转换时间。 此外、LHR 测量不会受到温度变化的显著影响、因为 Rp 测量必须具有一些温度补偿。
传感器直径应至少是最大距离的两倍。 我只需要2mm、即4mm 直径的传感器线圈。 但在手册中、使用与设计一样大的直径。 我使用直径为14mm、15匝、间距为0.15mm 且布线宽度为的默认线圈。 它具有4层2x2并行。 390pF 电容器。
最佳传感器直径和其他参数是什么? 我应该使用绕线线圈、是否应该有铁氧体磁芯? 如果需要、我可以安装20mm 的偶数直径。
Q 应尽可能高。
填充率至少为0.3、越大越好。
电感应较高、还是无关紧要? 我知道频率变化越大、我得到的分辨率就越高。 此外、最好具有更低的 LC 传感器频率、因为我可以在其中安装更多周期的参考时钟、这样可以使测量更加精确。
并联传感器线圈配置是否对 LHR 测量有任何积极影响? (手动 snoa930a.pdf 建议使用它进行 Rp 测量)。
我在静态模式下执行了可重复性测试(10次达到4位置0.3-1.2 mm、默认为传感器)。 寄存器0x30 - 2E 和0x31 - 0。 参考时钟12MHz、仅限 LHR 测量。 目标为70x70毫米铝。 默认线圈直径14 mm。
我知道、LHR 模式的转换时间等式至关重要。 (snosd01d.pdf eq. 14)
T_conv =(55 + RCOUNT*16)/f_CLKIN
其中一个限制是 f_CLKIN、现在为12MHz。 它可被改变至16MHz、这将转换时间减少1/4并保持同样的性能。 默认参考时钟是否足够精确或仅用于评估? 基准时钟的精度也是影响整体性能的主要因素之一。
我阅读手动 sna941a、3标题: 此外,LDC1101的 LHR (高分辨 率电感模式)测量具有32MHz 的有效基准频率(当外部 基准频率设置为支持的最大16MHz 时)。 LDC1101是否支持比16MHz 更高的基准频率?
RCOUNT 设置为:46、寄存器十六进制代码:2E。 以便采样率>20kHz (20.22756kHz)。 我假设有16MHz 的参考时钟。 现在、采样率较小、但其性能应保持不变。
我得到了以下结果:
300um +- 4.06868um (3_SIGMA)
600um +- 10.71658um (3_SIGMA)
900um +/- 12.20337um (3_SIGMA)
1200um +- 22.97813um (3_SIGMA)
遗憾的是、在这种配置下、我没有获得所需的性能。 我了解到、随着距离和采样率的增加、重复性会迅速降低、但是否仍有改进的方法? 或者、我是否处于性能可能性的边缘? 定制的传感器线圈是否会提高整体性能?
非常感谢您的回答和任何建议。
此致、
Michael