This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:将 LDC 用于高速精确距离传感器

Guru**** 2751405 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101, LDC1312, LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/875994/ldc1101-using-ldc-for-high-speed-precise-distance-sensor

器件型号:LDC1101
主题中讨论的其他器件:LDC1312LDC1614EVM

大家好、

我对 LDC1101有几个问题、它用作闭环系统中未来涡流传感器的主要组件。 到目前为止、我通过 TI GUI 对 LDC1101EVM 执行了基本测试。

我正在寻求将其中一个 LDC 用于必须具有以下参数的传感器:

采样率:20kHz、固定转换时间

可重复性:<+-5um

感应范围:0.2-2 mm

工作温度: 0-60°C

目标:直径比传感器大3倍以上的铝块。 厚度4+ mm。

分辨率:>= 12位

在我做出假设后、如果我正确接触、请表扬:

基于采样率、LDC1101是唯一能够实现足够高采样率的 LDC 器件。 下一个最快的选择是 LDC1312、但最大采样率限制为:13.3kSPS。

固定转换时间仅适用于 LHR 测量模式。 RP 或 Rp+L 测量值根据传感器频率变化、遗憾的是、这对于实时控制器是无用的。 必须有固定的转换时间。 此外、LHR 测量不会受到温度变化的显著影响、因为 Rp 测量必须具有一些温度补偿。

传感器直径应至少是最大距离的两倍。 我只需要2mm、即4mm 直径的传感器线圈。 但在手册中、使用与设计一样大的直径。 我使用直径为14mm、15匝、间距为0.15mm 且布线宽度为的默认线圈。 它具有4层2x2并行。 390pF 电容器。  

最佳传感器直径和其他参数是什么? 我应该使用绕线线圈、是否应该有铁氧体磁芯? 如果需要、我可以安装20mm 的偶数直径。

Q 应尽可能高。

填充率至少为0.3、越大越好。

电感应较高、还是无关紧要? 我知道频率变化越大、我得到的分辨率就越高。 此外、最好具有更低的 LC 传感器频率、因为我可以在其中安装更多周期的参考时钟、这样可以使测量更加精确。  

并联传感器线圈配置是否对 LHR 测量有任何积极影响? (手动 snoa930a.pdf 建议使用它进行 Rp 测量)。  

我在静态模式下执行了可重复性测试(10次达到4位置0.3-1.2 mm、默认为传感器)。 寄存器0x30 - 2E 和0x31 - 0。 参考时钟12MHz、仅限 LHR 测量。 目标为70x70毫米铝。 默认线圈直径14 mm。  

我知道、LHR 模式的转换时间等式至关重要。 (snosd01d.pdf eq. 14)

T_conv =(55 + RCOUNT*16)/f_CLKIN

其中一个限制是 f_CLKIN、现在为12MHz。 它可被改变至16MHz、这将转换时间减少1/4并保持同样的性能。 默认参考时钟是否足够精确或仅用于评估? 基准时钟的精度也是影响整体性能的主要因素之一。  

我阅读手动 sna941a、3标题: 此外,LDC1101的 LHR (高分辨 率电感模式)测量具有32MHz 的有效基准频率(当外部 基准频率设置为支持的最大16MHz 时)。 LDC1101是否支持比16MHz 更高的基准频率?  

RCOUNT 设置为:46、寄存器十六进制代码:2E。 以便采样率>20kHz (20.22756kHz)。 我假设有16MHz 的参考时钟。 现在、采样率较小、但其性能应保持不变。

我得到了以下结果:

 300um +- 4.06868um (3_SIGMA)

  600um +- 10.71658um (3_SIGMA)

  900um +/- 12.20337um (3_SIGMA)

1200um +- 22.97813um (3_SIGMA)

遗憾的是、在这种配置下、我没有获得所需的性能。 我了解到、随着距离和采样率的增加、重复性会迅速降低、但是否仍有改进的方法? 或者、我是否处于性能可能性的边缘? 定制的传感器线圈是否会提高整体性能?  

非常感谢您的回答和任何建议。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先、感谢您进行如此多的研究并提供如此多的信息! 如果您不介意、您能否分享您如何找到所使用的配套资料? 我们始终希望改进我们的宣传材料内容和组织。

    我已复制粘贴您的问题并在下面回答:

    最佳传感器直径和其他参数是什么? 我应该使用绕线线圈、是否应该有铁氧体磁芯? 如果需要、我可以安装20mm 的偶数直径。

    除非您的目标小于您的传感器、否则最佳传感器直径与您的空间一样大。 我建议使用 PCB 线圈、与绕线线圈相比、该线圈具有更严格的电感容差。 增大线圈直径会提高灵敏度。

    2、 电感应高还是无关紧要? 我知道频率变化越大、我得到的分辨率就越高。 此外、最好具有更低的 LC 传感器频率、因为我可以在其中安装更多周期的参考时钟、这样可以使测量更加精确。  

    从分辨率的角度来看、传感器频率有一个最佳范围(400kHz 至6MHz)。 我们 将在本应用手册中更详细地讨论这些内容。 传感器频率可能足够低、从而使有限数量的传感器振荡降低分辨率。 电感的重要性主要是因为它与传感器频率的关系。 在最佳频率范围内、电感无关紧要。 但是、较高的电感将降低系统的功耗。

     3.并联传感器线圈配置是否对 LHR 测量有任何积极影响?  

    是的、我们建议将此配置用于 L 测量和 Rp 测量。 这会减小线圈的 Rs、从而增大 Q 值。

    限制 之一是 f_CLKIN、现在为12MHz。 它可被改变至16MHz、这将转换时间减少1/4并保持同样的性能。 默认参考时钟是否足够精确或仅用于评估? 基准时钟的精度也是影响整体性能的主要因素之一。  

    实际上、我建议使用具有已定义抖动和温度漂移规格的外部芯片振荡器。 这可能会对您的分辨率产生很大影响。 LDC1614EVM 使用外部振荡器、该振荡器可能适合您、但您需要订购它的频率为16MHz、而不是40MHz。

    5. 我阅读了手动 sna941a 和3标题: 此外 ,LDC1101的 LHR (高分辨 率电感模式)测量具有32MHz 的有效基准频率(当外部 基准频率设置为支持的最大16MHz 时)。   LDC1101是否 支持比16MHz 更高的基准频率?  

    否、支持的最大基准频率为16MHz。  

    6. 不幸的是,在这种配置下,我没有获得所需的性能。 我了解到、随着距离和采样率的增加、重复性会迅速降低、但是否仍有改进的方法? 或者、我是否处于性能可能性的边缘? 定制的传感器线圈是否会提高整体性能?  

    增大线圈的总直径并使用差分参考时钟都可以提高分辨率。 然而、在高采样率下实现所需的分辨率将是一项挑战。 为什么需要20kHz 的采样率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    非常感谢您的回答。  

    我知道 TI 产品已经有几年的历史了。 以前、我曾使用 C2000系列 Launchpad。 现在、我重点介绍 LDC 系列。 我获得的大多数信息来自您的网站、然后来自 snosd01d.pdf 中的参考链接。 我稍后可能会上传其他结果以进一步改进 LDC 系列。

    我仍有几个问题需要回答:

    答案1:  

    除非您的目标小于您的传感器、否则最佳传感器直径与您的空间一样大。 我建议使用 PCB 线圈、与绕线线圈相比、该线圈具有更严格的电感容差。 增大线圈直径会提高灵敏度。

    我可以安装20mm 的线圈、最好是填充率为0.3及以上、SRF 至少应为13.3MHz、以便匹配10MHz (建议 SRF 的75%)、该频率超出传感器 LC 振荡电路频率范围。 理想情况下、线圈采用4层并联配置。 那么、目标是实现尽可能高的电感和尽可能高的 Q。  

    如果我在 PCB 线圈后面有铁氧体磁芯、传感器对位置变化是否更敏感? 或者应该至少周围有一些屏蔽?

    答案2:

    从分辨率的角度来看、传感器频率有一个最佳范围(400kHz 至6MHz)。 我们 将在本应用手册中更详细地讨论这些内容。 传感器频率可能足够低、从而使有限数量的传感器振荡降低分辨率。 电感的重要性主要是因为它与传感器频率的关系。 在最佳频率范围内、电感无关紧要。 但是、较高的电感将降低系统的功耗。


    这意味着振荡频率 为990.0kHz→1.0MHz、但它为 LDC161X 子系列输出最大唯一代码。 LDC1101也是最佳选择吗?

    从分辨率的角度来看、传感器频率有一个最佳范围(400kHz 至6MHz)。

    理想情况下、应将传感器调整为最小距离(0.2mm) 6MHz 和最大距离(2mm) 400kHz。 还是只是 400kHz 至6MHz 范围内的"某处"?

    答案4:

    实际上、我建议使用具有已定义抖动和温度漂移规格的外部芯片振荡器。 这可能会对您的分辨率产生很大影响。  LDC1614EVM 使用外部振荡器、该振荡器可能适合您、但您需要订购它的频率为16MHz、而不是40MHz。

    连接外部振荡器是否存在任何限制、或者我只需切断分离部分的引脚并连接外部振荡器即可? GUI 的所有其他功能是否正常工作?

    对于已经设置外部振荡器、您有什么建议吗?  我在 LDC1614EVM 中找不到 任何可以使用的器件。 TI 是否提供此类器件? 或者、我应该仅使用示波器作为实验室测试的参考时钟发生器吗?  

    答案6:增大线圈的总直径并使用差分参考时钟都可以提高分辨率。 然而、在高采样率下实现所需的分辨率将是一项挑战。 为什么需要20kHz 的采样率?

    传感器是闭环系统的一部分、必须具有尽可能短的响应时间。 过高的延迟会导致相移、从而使系统不稳定。 控制频率对应于20kHz 带宽。 遗憾的是 、低频已被证明是不够的。  

    非常感谢您的任何建议。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的反馈。 如果您有时间上传任何改进建议、我们欢迎您提出。 如果您尚未看到、我们提供了电感式感应常见问题解答(在我的签名中链接)、其中包含一些在您开始设计线圈时应能提供帮助的其他工具。

    回答您的问题:

    1.如果 PCB 线圈后面有铁氧体磁芯、传感器对位置变化是否更敏感? 或者应该至少周围有一些屏蔽?

    您可以添加一层铁氧体背板、这既会增加动态范围、又会在线圈和铁氧体另一侧的任何金属之间提供屏蔽。 我们在 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2014/10/08/inductive-sensing-how-to-shield-from-metal-interference 上发布了有关这方面的博客文章

    这 意味着振荡频率 为990.0kHz→1.0MHz、但它为 LDC161X 子系列输出最大唯一代码。  LDC1101也是最佳选择吗 ?

    是的、这也是 LDC1101的最佳选择。  

    理想情况下、应将传感器调整为最小距离(0.2mm) 6MHz 和最大距离(2mm) 400kHz。 还是只是 400kHz 至6MHz 范围内的"某处"?

    传感器频率只需在这些范围内。 您的传感器频率不太可能发生高达5.6MHz 的漂移。 另请注意、LDC1101可驱动的最小传感器频率为500kHz、因此该范围的最小频率略高。

    4. 连接外部振荡器是否有任何限制,或者我只需切掉分离部分的引脚并连接外部振荡器即可? GUI 的所有其他功能是否正常工作?

    只要 LDC1101具有有效的 CLKIN 输入、EVM 就应该仍然工作。 不过、您肯定不想切断图表中显示的 CLDO 迹线。 内部 LDO 需要该电容器;如果没有该电容器、芯片将无法正常运行。 如果您只能剪切板的 MSP430部分和 LDC1101部分之间的 CLKIN 连接、则只需连接外部振荡器即可。 您可能需要拆分各个部分并重新连接 SPI 和电源连接。

    对于已经设置外部振荡器、您有什么建议吗?  我在 LDC1614EVM 中找不到 任何可以使用的器件。 TI 是否提供此类器件? 或者、我应该仅使用示波器作为实验室测试的参考时钟发生器吗?  

    我们不会设计合适的振荡器、但我建议使用 LDC1614EVM 中 CT 振荡器的抖动和漂移规格来指导您选择振荡器。 您可以将函数发生器用于 EVM 原型的实验室测试、但在使用芯片振荡器时、您应该希望定制板的行为有所不同。  

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kristin、

    了解更多信息后、我将上传更多结果。

    此致、

    Michael