https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/869666/ldc1101-ldc1101
器件型号:LDC1101你好!
我将线圈设计为 d_out 的尺寸为55.5mm、d_in 的尺寸为49mm。 我只使用了一层。
符合规格
1)线圈_外径为55.5mm
2)线圈_内径为49mm
3) 3)匝数- 4否
4)第- 1层
5)走线间距- 0.8毫米
6)线圈宽度- 0.2mm
现在、我运行的时钟频率为16MHz。
如果我触摸感应、电感会受到影响、但金属 变化不大。
问题是什么? 如果没有 SPI、我们无法检查该传感器电感?
LDC1101中使用的寄存器是什么
| 寄存器 | 地址 | 值 |
| RP_SET | 0x01 | 0x45 |
| TC1. | 0x02 | 0xDE |
| TC2. | 0x03 | 0xFD |
| DIG_Cong | 0x04 | 0xE7 |
| LHR_RCOUNT_LSB | 0x30 | 0x00 |
| LHR_RCOUNT_MSB | 0x31 | 0x02 |
| LHR_CONFIG | 0x34 | 0x01 |