This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:LDC1101

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/869666/ldc1101-ldc1101

器件型号:LDC1101

你好!

我将线圈设计为 d_out 的尺寸为55.5mm、d_in 的尺寸为49mm。 我只使用了一层。

符合规格

1)线圈_外径为55.5mm

2)线圈_内径为49mm

3) 3)匝数- 4否

4)第- 1层

5)走线间距- 0.8毫米

6)线圈宽度- 0.2mm

现在、我运行的时钟频率为16MHz。

如果我触摸感应、电感会受到影响、但金属 变化不大。

问题是什么? 如果没有 SPI、我们无法检查该传感器电感?

LDC1101中使用的寄存器是什么

寄存器 地址
RP_SET 0x01 0x45
TC1. 0x02 0xDE
TC2. 0x03 0xFD
DIG_Cong 0x04 0xE7
LHR_RCOUNT_LSB 0x30 0x00
LHR_RCOUNT_MSB 0x31 0x02
LHR_CONFIG 0x34 0x01

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    如果用手触摸线圈、则会看到电容响应、而不是电感响应。 您可以在此处阅读有关该效果的更多信息: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/295036#Q18

    我对您的设置有一些问题、这些问题将帮助我解决您的问题:

    1. 您的目标大小是多少? 材料是什么? 目标与线圈的距离有多近?
    2. 您如何将线圈连接到 LDC1101? 通常、线圈需要至少两层才能将线圈的两端路由到 LDC1101。 您是否使用电线?
    3. 您使用的是仅 L 模式还是 RP+L 模式?
    4. 您的线圈使用什么电容器? 您是否测量了线圈的 Rp 值? 如果不是,我建议使用此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snoa936/snoa936.pdf 。 为了让 LDC1101驱动线圈、Rp 值需要处于数据表电气特性表中指定的范围内

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
     
    我希望您可以从下面的快照中看到线圈图2。 我选择了圆形线圈、它是一层。 由于线圈直径较大、因此我们在应用中不需要具有高电感。
     
    1.     目标的大小是多少? 材料是什么? 目标与线圈的距离有多近? – 我还在图1中附加了目标滚轮图像。 直径-60mm;厚度-1mm。 材料-低碳钢。
    2.     您如何将线圈连接到 LDC1101? 通常、线圈需要至少两层才能将线圈的两端路由 到 LDC1101。 您是否使用电线? 是的。 我使用的是 LDC1101、但我仅使用了一层、即4匝。 我也在其中附加了这些图像。 一层–4匝
    3.     您使用的是仅 L 模式还是 RP + L 模式? – 我正在使用仅 L 模式
    4.     您将哪个电容器与线圈一起使用? 您是否测量了线圈的 Rp 值? 如果不是,我建议使用此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snoa936/snoa936.pdf 。 Rp 值需要在数据表电气特性表中指定的范围内、以便 LDC1101驱动线圈– 电容器-330pf 到目前为止尚未测量 Rp 值。 只是我在激励、根据我的线圈设计、电感值会是多少。
                                          图1:  目标
     
     
     
     
                                   图2:感应传感器
     
    此致、
    Muthukumar M | Aditya Auto |研发| 91-8600035302。
     
     
     
     
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     
    你好!
     
    接下来继续以下操作、
     
    我已根据我的线圈设计提取了该输出参数。
     
     
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muthu、

    我对延迟答复表示歉意。 您能否澄清目标方框中的切口? 这将使 LDC 更难检测目标。 目标应平稳、不会出现间隙或切口、这会干扰表面流动的涡流的路径。 此外、如果您的目标离传感器太远、LDC 将无法检测到它。 对于理想目标(无间隙、高导电性、至少与线圈一样大)、LDC1101的最大传感距离为传感器外径的~100%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的反馈。我在 外部制作了一个直径相同的螺旋线圈,直径相同,为53毫米(使用28号导线手动制作线圈),结果良好。

    但我对 您的接口数据还有另一个疑问。

    我在编码中使用四个寄存器。

    有 Rp 设定值、TC1值、TC2值和数字配置值。 除此之外、还需要考虑哪些因素进行计算?

    查询号:1

    仅当 Rp 设置值为0x67时、我才会获得结果。 如果我将该值更改为0x45或其他某个值,结果 将为零。 为什么?

    查询号:2

    如何设置 寄存器中的标称电流(CHX_IDRIVE 寄存器字段值)?  

    我正在使用一个提供结果的寄存器 rxbuffer[4]。请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    实际上、如果您想使用 LHR 模式、则无需配置您列出的几个寄存器。 如果您想使用 LHR 模式、我建议禁用 Rp 测量。 数据表的第9.1.11节对此进行了说明。 数据表的第9.1.9至9.1.11节列出了为 LHR 模式配置的所有寄存器。 您可能还希望自定义 LHR_STATUS 寄存器(0x3B)。

    1.对于 LHR 模式、您需要根据以下说明设置此值: http://www.ti.com/lit/an/snoa950/snoa950.pdf

    2.您是否正在讨论为 LHR 模式配置驱动电流的 RP_MIN 寄存器字段? 如果是、请按照上面应用手册中的说明进行操作。  

    此致、