This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:有关使用 DCA1000#39;s CLI 工具的问题

Guru**** 2553100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/870330/dca1000evm-questions-about-using-the-dca1000-s-cli-tool

器件型号:DCA1000EVM

大家好、

客户在 CLI 的软件用户指南中看到、他可以通过 CLI 工具控制 DCA1000、最终完成数据收集任务。 这看起来他只能通过 CLI 工具编写类似 mmwavestudio 的函数。 他尝试使用 CLI 工具、他可以真正控制 DCA1000、但似乎只能配置 DCA1000。 在 mmwavestudio 中、我们还可以配置雷达板、例如波形配置等。 但他在 CLI 工具中看不到相关的配置命令。 客户想要确认是否仅通过 CLI 工具和雷达 EVM 板控制 DCA1000以实现原始数据收集? 如果是、您能否解释如何配置雷达波形的参数?

谢谢。

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我已要求专家对此进行研究、我们应该在接下来的几天为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie:

    在 CLI 应用中、使用演示二进制文件刷写雷达 EVM。   当您运行演示可视化工具时、雷达配置会在演示可视化工具内部发送。   

    希望这对您有所帮助、

    Zigang