This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:mmWave studio 02.01.00.00出现错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/871295/awr1642boost-an-error-with-mmwave-studio-02-01-00-00

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642DCA1000EVM

您好!

我使用 mmWave studio 02.00.02使用默认配置测试了 AWR1642和 DCA1000evm、一切都运行良好。

但现在、当我使用最新的 mmWave Studio (02.01.00.00)、使用完全相同的配置(如培训视频中所示)时、当我单击按钮 DCA1000ARM 时始终会出现错误:"invalid lvdsmode value (0)"。

当我使用02.00.00.02时、从未出现此错误。

如何在 mmWave Studio 02.01.00.00中更改此值?

非常感谢您的帮助!

此致、

Zijian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 Studio 2.1提供的一些 lua 脚本示例

    Studio 2.1中有一些更新

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的建议。

    此致

    Zijian