请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、 DCA1000EVM
您好!
我使用 mmWave studio 02.00.02使用默认配置测试了 AWR1642和 DCA1000evm、一切都运行良好。
但现在、当我使用最新的 mmWave Studio (02.01.00.00)、使用完全相同的配置(如培训视频中所示)时、当我单击按钮 DCA1000ARM 时始终会出现错误:"invalid lvdsmode value (0)"。
当我使用02.00.00.02时、从未出现此错误。
如何在 mmWave Studio 02.01.00.00中更改此值?
非常感谢您的帮助!
此致、
Zijian