This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:LVDS 摄像头仿真

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/788089/iwr6843-lvds-camera-emulation

器件型号:IWR6843

我们的应用处理器支持 MIPI CSI-2以及16位并行摄像头端口。

遗憾的是 、IWR6843降低了 MIPI 支持。 除了昂贵的 FPGA 之外、有人还能推荐一种将 IWR6843 LVDS 外设连接到这两个接口之一的方法吗?

也许可以通过在数据流中插入同步代码来在软件中模拟某些摄像机协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IWR6843是单芯片 SOC、包含 ARM 微控制和 C6748 DSP。
    LVDS 接口是用于捕获高速原始 ADC 捕获的调试接口。
    如果您想使用此接口、可以使用低成本 FPGA /CCPLD 并将 LVDS 转换为并行接口和视频输入端口接口。 例如、您可以探索 Lattice 交叉链路系列器件。

    遗憾的是、TI 没有任何可在 TI.com 上共享的现成参考解决方案。 您可能必须探索该解决方案。

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.