请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 我们的应用处理器支持 MIPI CSI-2以及16位并行摄像头端口。
遗憾的是 、IWR6843降低了 MIPI 支持。 除了昂贵的 FPGA 之外、有人还能推荐一种将 IWR6843 LVDS 外设连接到这两个接口之一的方法吗?
也许可以通过在数据流中插入同步代码来在软件中模拟某些摄像机协议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.