Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01187, TDC7200, TDC7200EVM, TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:TIDA-01187、 TDC7200、 TIDA-00663
您好!
我正在尝试使用装配的发射器(LED 或激光)和接收器(光电二极管)来实现激光雷达系统。
由于我不是电路人员、PCB 设计对我来说非常具有挑战性;因此、TIDA-01187对我来说有点困难。
那么、这里有两个选择
1.使用 TDC7200、自焊接并连接 Arduino 以及试验电路板上的我制造的接收器和发射器。
2.使用 TDC7200EVM 连接到 MSP430,并在试验电路板上使用我制造的接收器和发射器对 SMA 连接器进行布线。
我的项目更适合哪一个? 如果有任何其他选择出现问题,请也告诉我。 非常感谢。
最棒的
TED