This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:在 TDC7200和 TDC7200EVM 之间、哪种更适合通过空气进行 LED (或激光) ToF 传感?

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01187, TDC7200, TDC7200EVM, TIDA-00663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/783301/tdc7200evm-which-one-is-better-for-led-or-laser-tof-sensing-through-air-between-tdc7200-and-tdc7200evm

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-01187TDC7200TIDA-00663

您好!

 我正在尝试使用装配的发射器(LED 或激光)和接收器(光电二极管)来实现激光雷达系统。

由于我不是电路人员、PCB 设计对我来说非常具有挑战性;因此、TIDA-01187对我来说有点困难。

那么、这里有两个选择

1.使用 TDC7200、自焊接并连接 Arduino 以及试验电路板上的我制造的接收器和发射器。

2.使用 TDC7200EVM 连接到 MSP430,并在试验电路板上使用我制造的接收器和发射器对 SMA 连接器进行布线。

我的项目更适合哪一个? 如果有任何其他选择出现问题,请也告诉我。 非常感谢。

最棒的

TED   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minseong、

    有关 如何使用 TDC7200器件设置光电二极管原理图的参考、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-00663中的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharat:

    感谢你的答复。 此参考设计(TIDA-00663)似乎用于光纤前端设计;这是否仍可用于基于空气的传输和接收? 此外、我是否可以将 TIDA-00663仅用于一个检测器? "开始"信号可以来自火灾信号(而不是来自光学信号)、"停止"信号也可以来自相同的(来自光学信号)。

    最棒的
    Minseong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minseong、

    使用的光电二极管将通过空气发送和接收信号。 从 MCU 接收 START 信号、从光学端生成/接收 STOP 信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

     感谢你的答复。 这将是最后一个问题。 对于我制造的接收器、TIDA-00663是否可以仅使用一个 TDC7200? 也就是说、来自 MCU 的启动信号和来自光电二极管的停止信号、然后它计算 ToF 时间=停止-启动。 很抱歉、持续询问。

    最棒的

    Minseong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minseog、

    请注意、TDC7200可执行秒表功能、并测量 START 脉冲与多达五个 STOP 脉冲之间经过的时间(飞行时间或 ToF)。 对于该器件、START 和 STOP 均为输入脉冲。 如果您的光电二极管可以自行生成 STOP 脉冲、而无需任何 AFE、并且如果 START 和 STOP 的频率相同、则您可以仅使用 TDC7200设备进行 ToF 测量。