This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:线圈设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/784486/ldc1614-coil-design

器件型号:LDC1614

尊敬的 Bala 和 Clancy

如您所说、使用另一个通道作为基准 来消除温度漂移。 在我们的设计中、空间有限。

   是否可以在  1 PCB (堆叠形式)中为2个通道设计线圈(传感器线圈和参考线圈)? 1到4层用于线圈传感器、5到8层用于参考线圈。

   如果可能、第4层和第5层之间所需的层间隙是多少。

   请参见下图。  

2.在设计线圈时,是否需要输入层间的间隙值?  下图来自 LDC 电感计算器。

     在层堆叠下、 每层值"x12、x23、x34..."意味着什么?

3.在 LDC 电感计算器中、 是否可以使用 2cm 线圈尺寸和8cm 目标距离来设置距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janine、

    1.我不建议 LDC1614采用这种方法。 这是因为 LDC1614使用循环方法来测量每个通道、而在未测量通道时、它会接地。 对于堆叠线圈、您将在有源驱动的线圈正上方或正下方有一个接地线圈。 接地线圈本质上会像一个额外的目标、并会严重减小两个线圈的感应范围。

    2.没有必要输入此信息。 计算器工具具有适用于大多数线圈的默认常用值。 如果您的层叠与默认值相差很大、您可能希望更改此信息、以便计算器工具的估算更准确。

    在层堆叠下、"x12、x23、x34等"是每个铜层之间的距离。 "x12"是铜层1和层2之间的距离。 这些值对应于 LC 传感器计算部分中的"H12、H23、h34等"。

    3.对于2cm 线圈,此目标距离过大。 LDC161x 器件可测量线圈直径最大200%的目标、在本例中为4cm。 线圈直径应至少为4cm、以测量距离为8cm 的目标。 Excel 计算器工具还包括 FEMM 计算器工具(同一下载文件夹中的单独工具)、我建议将其用于此应用。 它将为您提供更准确的目标对传感器线圈的影响测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kristin。

    这是我的后续问题。

    1. PCB 传感器线圈的理想走线宽度、走线间距和 PCB 板厚度是多少?

    2.线圈发出的信号是否需要控制阻抗? 这种 Rs 意味着什么? 它是串联电阻器还是线圈?

    3.我使用了 Excel_FEMM 计算器。 我想设计一个线圈、线圈尺寸为20mm、走线宽度为0.1mm、走线间距为0.1的线圈。  其电路板厚度为1.6mm、包括铜。

       层间 PCB 厚度值(单位为 mil) 是否正确?  这种 Rp 是什么意思? 我是否需要将一个电阻器与 LC 振荡电路并联、其值与下图所示的值相同? 请参见下图。

       

    4.请帮助我了解 使用串联线圈或并联线圈的区别是什么? 从" LDC 传感器设计"中删除了下图。

    5. 在应用手册中,它只显示了4层,但 对于8层电感线圈(系列),这是正确的吗?

    6.如果我使用8层电感器线圈(并联)、这是正确的吗?

    7.如何确定 Rs 是否过高或 Rp 是否过低? 如何将 Rs 降至最低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janine、

    我已经回答了您的以下问题:

    1.没有理想的布线宽度/间距或电路板;有许多不同的组合可以为您的应用产生工作线圈。 线圈的关键参数是总直径(决定最大感应距离)和线圈的 Rp (决定保持传感器振荡所需的驱动电流大小)。 最好保持 Rp 为高电平、为此、您应尽量减小线圈的串联电阻。

    2. rs 是等效串联电阻,用于对线圈本身的损耗和目标中产生的涡流的损耗进行建模。 它不是传感器中的附加分立式电阻器;它是 LC 振荡电路的固有特性。 我强烈建议阅读《LDC 传感器设计》应用手册的第1部分、其中详细讨论了 Rs 和 Rp。

    3.如果您单击与 H12关联的黄色框(当前显示为"mil")(位于图片中红色框的右上角),则可以选择以 mil 或 mm 为单位输入值。 更改此框中的单位将更改下面所有灰色框中的单位。 您无需在 mm 和 mil 之间进行转换。 有关 Rp 问题、请参阅上述 LDC 传感器设计应用手册的第1.2节。

    4.并联线圈是减少 Rs (从而增加 Rp)的一种方法。 线圈之间仍然存在显著的互感、因此电感不会像 Rs 那样减小。 LDC 传感器设计的同一部分中的图11和12应阐明两个线圈布局的不同电气模型。

    5.只要电流始终沿一个方向流动(在本例中始终顺时针流动),此布局就应该很好。 但是、通常创建功能线圈所需的层数不超过4层。 我不建议使用8层线圈、除非其直径非常小。

    6.这种布局应适用于8层并联线圈,但我认为不需要8层。

    7. LDC1614可驱动的最小 Rp 为1k 欧姆、这在数据表的电气特性表中进行了指定。 我不会担心 Rs 的实际值、而是在计算器工具中关注 Rp 值。 您可以使用 LDC 传感器设计第1.2节中的公式来指导如何增加 Rp。 通常、您可以减小线圈的交流电阻或减小 LC 振荡电路的电容。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristin

    感谢您的澄清。 我有另一个问题。 由于空间有限、是否可以在传感器线圈和参考线圈位于1个 PCB 中的位置设计此类线圈?

    如果可能、两个线圈之间所需的距离是多少? 请参见下图。  

    如果不可能、两个线圈的理想位置是什么? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Janine、

    LDC1614也无法实现这一点。 所测量的线圈仍会将另一个线圈视为目标。 此外、此布局不会成为有效的参考传感器。 参考线圈和传感器线圈应尽可能接近相同值、以便任何温度变化都对两个线圈产生相同的影响。 最佳参考和传感器线圈布局是在同一 PCB 上并排放置两个相同的线圈。 线圈中心的间距应至少为一个线圈直径。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢 Kristin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kristin:


    您说不需要8层。 这是否意味着、线圈电感值不是确定感应范围所必需的? 它是线圈的直径(DOUT)吗? 我使用的线圈直径为2cm、我们的目标感应距离为4cm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janine、

    正确:线圈的电感不会影响感应范围。 所有 LDC 器件的感应距离都基于传感器线圈的直径。 LDC1614可检测线圈直径最大200%的目标。 如果您需要使用快速采样率或本底噪声较高、则可能很难使用2cm 线圈感应4cm 处的目标。

    此致、