https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/784486/ldc1614-coil-design
器件型号:LDC1614尊敬的 Bala 和 Clancy
如您所说、使用另一个通道作为基准 来消除温度漂移。 在我们的设计中、空间有限。
是否可以在 1 PCB (堆叠形式)中为2个通道设计线圈(传感器线圈和参考线圈)? 1到4层用于线圈传感器、5到8层用于参考线圈。
如果可能、第4层和第5层之间所需的层间隙是多少。
请参见下图。
2.在设计线圈时,是否需要输入层间的间隙值? 下图来自 LDC 电感计算器。
在层堆叠下、 每层值"x12、x23、x34..."意味着什么?
3.在 LDC 电感计算器中、 是否可以使用 2cm 线圈尺寸和8cm 目标距离来设置距离?