主题中讨论的其他器件: IWR1642
您好!
我正在尝试将 I2CSlave 集成到 IWR1642Boost 中。 我从驱动程序文件夹中提供的示例中获取了一段代码。 我将 SDK2.0.0.4与 IT2.4结合使用。 我已按如下方式初始化 i2cParams。
/*初始化 I2C 从驱动程序*/
I2CSlave_init();
/*初始化 I2C 驱动程序默认参数*/
I2CSlave_Params_init (&i2cParams);
i2cParams.transferMode = I2CSLAVE_MODE_BLOCKING;
i2cParams.slaveAddress = 0x48;
/*打开 I2C 从驱动程序*/
i2cHandle = I2CSlave_open (0、&i2cParams);
if (i2cHandle ==空)
{
System_printf ("错误:I2C 驱动程序打开失败\n");
返回;
}
System_printf ("调试:通过 I2C 从设备打开\n");
在调试中、模式 i2cHandle 为零。 这里有什么问题?